This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 零件建议日期

Guru**** 2674025 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA846

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1172870/part-recommendatoin

主题中讨论的其他器件:OPA846

大家好、

客户正在寻找 开环增益大于20dB 或在20MHz 时高达的器件。  1nV/RT-Hz 或高达2nV/RT-Hz 的低噪声。

可以帮帮你吗?

此致、

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    我们有很多放大器可以满足客户的需求、但为了帮助提供最佳建议、您可以提供任何其他信息。 他们的信息是特定应用的信息、还是他们打算使用的电源和他们所针对的特定闭环增益范围等更多设计约束信息?

    这些信息将非常有用。

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ignacio、
    根据需要、电源电压范围为+/-5V 至+/-15V、闭环增益在20MHz 时为20dB。
    如果您需要更多信息、请告诉我。
    此致、
    Marvin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    根据给定的信息、客户可能会考虑查看 OPA846、这是一款解补偿放大 器、在+10V/V 下稳定、在+/-5V 电源下具有400MHz 的闭环带宽。  

    我根据200MHz 的 GBW (10V/V * 20MHz)、+/-5V 电源和小于2nV/rtHz 的 GBW、按最大 GBW 的顺序对放大器进行了滤波、 我在这里有 TI.com 生成的列表。 生成的列表中列出了30个器件、我建议您在建议的放大器之外考虑这些器件、因为不同的拓扑可为客户的应用提供不同的优势。 我还想补充一点、我们的一些更快的放大器会像上面建议的那样解补偿、这意味着它们需要最低的增益才能保持稳定。 这是一个需要考虑的因素、因为列表中的某些放大器具有此要求、因此在10V/V 下可能无法工作 我还会考虑这些放大器在10V/V 时的频率响应、因为一些放大器在配置为该增益时显示峰值、而其他放大器则显示更平坦的响应。 这些都是客户可以考虑用于其应用的折衷方案。  

    此致、

    Ignacio