This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3268:是否可以使用不同的采样率配置 I2S?

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3262

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1173046/tlv320aic3268-can-configure-i2s-with-different-sample-rate

器件型号:TLV320AIC3268
主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3262

你(们)好

注意到 AIC3268有3个通道 I2S 接口。 它们是否可以在不同的时钟采样率下同时工作?

如果没有、是否有任何其他器件可以满足此要求?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "这使得三条同步数字回放和录制路径能够连接到三条独立的数字音频总线或芯片。 每个数字音频串行接口都可以使用单独的电源电压运行、以便与具有不同 IO 电压的独立芯片轻松集成。" 此外 、d/s 的第8.3.9.2.3节指定了如何设置多通道 I2S 配置。

    此外、在图85的 d/s 中、DIN 有2个帧时钟(WCLK)输入、因此支持不同的采样率。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Daveon

    感谢您的回复。

    我注意到 DAC 或 ADC 的时钟源可以得到许多源。   这些 ADC 或 DAC 可以 同时配置为不同的频率速率、还是只能同时配置为一个速率?  是否所有 DAC 一次只能以一个速率工作 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     根据 NADC/NDAC、AOSR/DOSR 或 MDAC/MDAC 的值以及输入源的频率、来自 PLL 的 DAC/ADC FS 可以同时为不同速率或一个速率。 每个块都是表25中显示的独立值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Daveon

    感谢您的回应! 了解 DAC 和 ADC 可同时作为不同频率工作。  左侧 ADC 和右侧 ADC 如何工作、它们能否同时以不同频率工作? 左侧 DAC 和右侧 DAC 如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harry、

    在现有的编解码器产品系列中、我们有 TLV320AIC3262 、它支持 ADC 和 DAC 的异步不同采样率。  

    为了在各种采样率下回放音频/语音信号、AIC3262通过专用 ASRC 系数计算器和 DAC miniDSP 引擎的组合来提供高效的异步采样率转换。 系数计算器估算音频/语音数据输入速率与 DAC 回放速率、并将计算出的系数馈送到 miniDSP、通过该 miniDSP 将音频/语音数据转换为 DAC 回放速率。 无需任何输入采样率相关信息、即可自动配置整个过程。 输入采样率以及 DAC 回放速率不限于典型的音频/语音采样率。 miniDSP 软件和系数计算器之间需要实现可靠、高效的握手。 有关详细信息、请参阅 AIC3262软件编程手册- https://www.ti.com/lit/ug/slau309/slau309.pdf?ts=1669296165145

    另外、请不要创建并行电子邮件和 e2e 线程。 让我们继续通过电子邮件进行持续的对话。 感谢您的理解!

    此致、

    Sakshi