This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3250:引脚分配

Guru**** 2796845 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3250D2EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1173672/tpa3250-pin-assignment

器件型号:TPA3250

您好!

在数据表中、第6节(引脚配置和功能)中显示的引脚分配与第10.2节(应用)不同、其中引脚2为 VDD。 但是,第6节中的引脚2是~CLIP_OTW。

是否有与第10.2节类似的更新应用信息?

此致、

新生儿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Neo、

    感谢您指出此问题、我们将努力在数据表中更正此问题。 有关示例原理图、请参阅 TPA3250D2EVM 用户指南。

    https://www.ti.com/lit/ug/slvuam9/slvuam9.pdf

    此致、
    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    您能否告诉我引脚17上的信号、数据表中显示的是 IN_A、而参考设计中显示的是 IN_B。

    此致、

    新生儿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、南军

      我检查了一些数据、引脚17应该是 INPUT_B 很抱歉造成混淆。