https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1174034/tas5614-output-distortion-issue
器件型号:TAS5614您好,团队
客户当前正在使用 Tas5534+Tas5614、存在2个问题、如下所示(AMP 电源电压:25V、负载4欧姆)
1:当输入为-24dB 时、在扬声器端测量到2.6%的失真、且输出约为10W。 (当输入从-30dB 缓慢增加到大约-24dB 时、会发生失真;如果输入增加、例如-22dB、则失真是正常的;如果输入从-20dB 缓慢下降到-24dB、失真看起来正常)、这是什么问题? 软件配置?


2:当信号打开时、有脉冲、如下图所示、软件配置是否有问题?