主题中讨论的其他器件: TLV320AIC3007
我们采用了 am57xx -PHYcore 套件评估板、并以此为参考、我们正在创建定制板。 PHYCORE 板使用 tlv320aic3007编解码器、而我们使用 tlv320aic3107编解码器和 tlv320aic3x 作为驱动程序。 但我们似乎看到这个错误"tlv320aic3x-codec 2-0018:无法同步寄存器0x3-0x5"、这可能是什么问题?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们采用了 am57xx -PHYcore 套件评估板、并以此为参考、我们正在创建定制板。 PHYCORE 板使用 tlv320aic3007编解码器、而我们使用 tlv320aic3107编解码器和 tlv320aic3x 作为驱动程序。 但我们似乎看到这个错误"tlv320aic3x-codec 2-0018:无法同步寄存器0x3-0x5"、这可能是什么问题?
你(们)好
首先、将 tlv320aic3107编解码器连接到板载 i2c-3。
我要在这里连接 DTS、
```μ A
RDK_AUDIO:声音{
兼容="简单音频卡";
状态="正常";
simple-audio-card、name ="phyCORE-AM57xx-RDK";
simple-audio-card、小工具=
"线路"、"线路输出"、
"线路"、"线路输入"、
"麦克风"、"麦克风插孔"、
"耳机"、"耳机插孔";
简单音频卡,路由=
"线路输出"、"LLOUT"、
"线路输出"、"RLOUT"、
"LINE1R"、"线路输入"、
"LINE1R"、"线路输入"、
"MIC3L"、"Mic Jack"、
"MIC3R"、"Mic Jack"、
"MIC Jack"、"Mic Bias"、
"HP 插孔"、"HPLOUT"、
HP 插孔"、"HPROUT";
simple-audio-card、format ="DSP_b";
simple-audio-card、bitclock-master =<&sound0_master>;
simple-audio-card、frame-master =<&sound0_master>;
简单音频卡、位时钟反转;
简单音频卡、CPU{
Sound-Dai =<&McASP1>;
系统时钟频率=<12000000>;
};
sound0_master:simple-audio-card、codec{
sound-dai =<&tlv320aic3x>;
时钟=<&clkout2_clk>;
};
};
i2c3{(&I)
tlv320aic3x:tlv320aic3x@18{
#sound-di-cells =<0>;
兼容="ti、tlv320aic3x";
reg =<0x18>;
RESET-GPIO =<&GPIO1 GPIO_ACTIVE_LOW>;
pinctrl-names ="default"、"sleep";
pinctrl-0 =<&clkout2_pins_default>;
pinctrl-1 =<&clkout2_pins_sleep>;
状态="正常";
ai3x-micbias vg =<2>;
adc -稳定-ms =<40>;
AVDD-SUPPLY =<&VDD_3V3>;
IOVdd-supply =<&VDD_3V3>;
DRVDD-SUPPLY =<&VDD_3V3>;
DVDD 电源=<&AIC_DVDD>;
};
};
```μ A
当内核正在加载或每当运行 aplay 命令时,我都会收到此错误
```μ A
tlv320aic3x-codec 2-0018:无法同步寄存器0x3-0x5"
```μ A
根据您之前的答复,我假设4c 是从地址, 我尝试使用 i2cset 命令,
i2cset -y -f 2 0x18 0 1 // 0x18是 tlvcodec 从地址。 此命令写入失败。
我们有5个 i2c,在/dev/中,它们是从 i2c 0-4映射的,因此我们已将 i2c_3映射到 i2c_2。
连接 i2c dump 的输出 cmd:
```μ A
root@am572x-bel-mmcrfic:~# i2cdump -y -f 2 0x18
未指定大小(使用字节数据访问)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A b c d e f 0123456789abcdef
00:XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XXXXXXXXXXXXXXXX
10:XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XXXXXXXXXXXXXXXX
20:XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XXXXXXXXXXXXXXXX
30:XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XXXXXXXXXXXXXXXX
40:XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XXXXXXXXXXXXXXXX
50:XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XXXXXXXXXXXXXXXX
60:XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XXXXXXXXXXXXXXXX
70:XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XXXXXXXXXXXXXXXX
80:XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XXXXXXXXXXXXXXXX
90:XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XXXXXXXXXXXXXXXX
A0:XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XXXXXXXXXXXXXXXX
B0:XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XXXXXXXXXXXXXXXX
C0:XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XXXXXXXXXXXXXXXX
D0:XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XXXXXXXXXXXXXXXX
E0:XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XXXXXXXXXXXXXXXX
F0:XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XXXXXXXXXXXXXXXX
```μ A