This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3886:放大器100Vp-p

Guru**** 2392905 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3886, TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1172906/lm3886-amplifier-100vp-p

器件型号:LM3886
主题中讨论的其他器件: TPA3255
您好、团队正在寻求您的意见。
希望产生音频范围(1kHz - 36kHz)为100Vp-p (50Vp)的信号、并且能够承载至少35瓦的功率。
我有一个数模转换器、它以5Vp-p (2.5Vp)和低电流(<50mA)输出信号、因此可以将其视为一个普通电压源。 我在 TI 组件中寻找的是使用放大器从 DAC 获取该信号、并将电压放大到100Vp-p、同时能够提供35W 的功率。 我将驱动72欧姆的复数负载。 我希望放大器的输出是单端的、而不是差分的。
由于这与音频应用相当相似,因此我一直在考虑 TI 的一些音频 D 类和 AB 类音频放大器。 我正在寻找一些指导、以了解是否有任何 TI 放大器能够实现这一目标。 查看一些放大器的数据表、例如 LM3886、在我看来、它可能能够做到这一点、 不过、存在一些不确定性、因为此用例不同于此芯片的预期、我不确定它是否能够驱动72欧姆的负载、以及是否能够实现获取5V 输入和100V 输出所需的增益。
似乎能够输出高达100Vp-p 的电压的放大器并不常见、因此我可以考虑使用输出较低电压但具有足够功率的放大器、并通过大小合适的变压器来升高电压。 但是、如果可以找到能够提供这些高电压的放大器、则最好不必使用变压器。
谢谢你。
-Mark
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    首先、LM3886是一款非常旧的器件。 我不确定它是否支持100Vpp 输出。 但其他 D 类音频放大器无法支持如此宽的100V 电源电压。

    我想您可以使用一个 LM3886 EVM 板对其进行评估。

    此致、

    Derek  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山明、您好、只是为了澄清一点、我们不直接建议 使用 LM3886? 我们是否有其他 D 类产品的样片可以直接满足要求?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    您可以查看 TPA3255 D 类放大器。 它支持53.5V 峰值电压。

    https://www.ti.com/product/TPA3255