This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2912:设计应用/解决方案

Guru**** 2800955 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2912, PCM2912A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1172439/pcm2912-design-applications-solutions

器件型号:PCM2912

各位专家:

向 CX 寻求有关此查询的帮助:

我正在寻找一些有关 PCM2912是否适合我们应用的 IC 的信息。 我们需要一种解决方案、允许我们使用 USB 端口(例如 USB 至3.5mm 音频适配器)将3.5mm 耳机连接到 PC。 PCM2912是否是此类应用的常用芯片? 似乎是 NRND、 PCM2912A 也能正常工作吗?

最后、我们还在寻找一种将4端口 USB 3.0集线器功能添加到我们产品中的简单解决方案、非常感谢您的专家提出的任何建议。

此致、
阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、

    是的、PCM2912是一款流行的器件、应适合您概述的应用。 请参阅图片:  

    关于其他问题、我不确定、但我知道 TI 有 USB 集线器、我会为 USB 产品线创建另一个 E2E 主题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    对延迟的更新表示歉意、但我仍在寻求  您的建议、正如您所指出的那样、使用单独的线程。

    有更新吗? 您可以向我发送链接吗?

    谢谢、
    阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Artzy、

    我不理解您的问题。 如果问题指向 USB 组、除非您提供链接或我手动查找、否则我无法访问该组。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Daveon、

    您似乎希望我将此问题发布到其他论坛、以了解 USB 集线器。 发布于此处:

    (+) USB 集线器建议-接口论坛

    谢谢你。

    73、
    阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的音频专家将在假期外出、并将于11月28日返回。 请耐心等待、因为回复会延迟。

    谢谢、