This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC6120:想要修正 PGA 值

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC6120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1173486/tlv320adc6120-would-like-to-fix-pga-value

器件型号:TLV320ADC6120

大家好、

TLV320ADC6120是否可以使用固定 PGA 增益值?

因为我的客户自行决定输入信号高于固定阈值水平时的 PGA 增益值。  

此致、

山本顺锡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您可以将 PGA 设置为固定增益值、详细信息在8.3.6.1 d/s 中提供、并可在寄存器61中进行配置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Douglas - San、

    感谢您回复我的消息。

    根据数据表上的8.3.6.1、首先、PGA 可最大限度地提高输入信号的振幅。 其次、数字处理块中的放大器会放大放大放大的信号。 这种理解是否正确?

    此致、

    山本顺锡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、PGA 的输入信号增益最高可达42dB、您可以修正该值。 您可以实现可操纵 PGA 的数字滤波器、例如 BiQuad、启用 AGC 或 DRE 等

    还显示了数据表的第8.2节。

    此致、