This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6422E-Q1:GVDD 启动时的电压阶跃异常

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6422E-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1167928/tas6422e-q1-gvdd-abnormal-voltage-step-in-startup

器件型号:TAS6422E-Q1
主题中讨论的其他器件: TAS6424E

大家好、团队、

我的客户在启动时对 TAS6422E-Q1有一个问题。

下面是启动波形、我们发现在启动时会有一个 GVDD 阶跃、大约为5.XV、然后将上升至正常7V。

问:此 GVDD 5.XV 步骤是否是预期中的正常行为? 如果不是、您能否提供一些建议来确定根本原因?

谢谢。

Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Johnny

      STANDBY 引脚将影响 GVDD 的行为、GVDD 是内部 LDO 输出。 我认为我们不需要在加电时下拉待机引脚。 我们可以尝试在一开始释放 STANDBY 引脚、然后加电以检查结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将 STANNBY 引脚始终置于连接到 MCU_3V3的高电平。 GVDD 的启动波形相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Johnny

      我一侧的波形与您的波形不同。 GVDD 快速上升、5V 时未形成楼梯。 我们能否再次检查您一侧的电源、如 PVDD 或 DVDD。 也许可以找出我们在5V 电压楼梯期间所做的工作。 如 I2S 信号、I2C 命令、GPIO 端口。 但总的来说、我们认为它不应影响使用、因为电压可能会达到最终值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    GVDD 的电平状态取决于静音状态、当静音为高电平时、GVDD 将升高以产生阶跃。 是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Zhenyi

      这也不应该是正常行为。 我在我的一侧捕获了波形。 GVDD 与 MUTE 引脚无关。  

      我们是否可以再次检查是否没有任何电路连接到 GVDD 引脚、仅连接2.2 uF 电容器、对吧? 此外、在您的波形中、MUTE 引脚的上拉电压似乎小于3V、我们还可以检查电源吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    GVDD 引脚上没有连接任何其他电路、只有2.2uF 电容。 DVDD 引脚的电压为3.3V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Zhenyi

      您测试了多少个电路板? 这种现象是否发生在您的所有电路板上?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、 这种现象发生在所有电路板上。  请问您是否还测试了 TAS6422E、而不是 TAS6422?  GVDD 是否也比 DVDD 供电晚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Zhenyi

      是的、我将在 TAS6424E EVM 上进行测试。 PVDD 和 VDD 都需要先获得电源、然后 GVDD 可能会正确上升。 如果您手中有 EVM、也可以进行检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我手上没有 EVM 板、我一侧的设计情况是 VDD 上电晚于 PVDD。 请移除 VDD 电源、查看 GVDD 电压是否仅约为5.6V。  此外、GVDD 订单的上级是否会导致芯片异常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Zhenyi

      在这种情况下、我将尝试对 EVM 进行一些更改并进行测试、我认为这是可能的原因。 请给我一些时间、我希望在本周五之前向您提供结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Zhenyi

      我在没有 VDD 的情况下进行了测试、这种现象与您的情况相同。 如果没有 VDD、器件内部的 LDO 将无法正常工作。 我们建议等待所有电源稳定、然后开始运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    影子、

    如果没有变化 MAED、该波形是否会影响芯片? 有任何风险? 如果没有、我认为我们可以保留该设计。

    谢谢。

    Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Johnny

      此波形没有风险、只是电源没有完全提供给我们的器件。 确保在器件工作时电源稳定不会出现问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shadow

    感谢您在此问题分析方面所做的工作。