This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5760M:模拟增益容差

Guru**** 2529980 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1173210/tas5760m-analog-gain-tolerance

器件型号:TAS5760M

你(们)好

放大器的输出看起来小于计算值。
此外、我检查了多个放大器的输出、但输出会发生变化。

以下设置值:

・Ω 串行音频输入:-6dB 正弦波(1kHz)
・数字升压:+0dB
・体积:+0.5dB
・模拟增益设置:22.6dBV
・LC 滤波器:L=15uH、C=1uF
・Ω 负载电阻:6Ω Ω


我们相信、上述设置将输出7.16Vrms 电压。
此计算是否正确?

当我测量多个放大器时、输出电压为6.3Vrms 至6.8Vrms。

什么导致输出小于计算值?
2.导致输出波动的因素是什么?
3.输出变化的范围是多少?

如果您想了解任何其他设置值、请询问。

此致、
S. Miura

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Mimura

    感谢您的提问。

    您的情况似乎发生了削波。

    您的 pvdd 电压是多少?

    您是否在电路中设置了任何软削波器。(您可以参阅数据表中的第8.4.1.3节。)

    谢谢。

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Jesse

    感谢您的回复。

    PVDD 为24V。
    未设置软削波器。

    以下是设置。

    SFT_CLIP 引脚电压[V]:GVDD
    电阻器接地 kΩ Ω]:开路
    0Ω 到 GVDD 的电阻器[ kΩ Ω]:Ω

    THD+N 也小于0.1%。

    还有其他原因吗?

    此外、请回答以下问题。

    什么导致输出小于计算值?
    2.导致输出波动的因素是什么?
    3.输出变化的范围是多少?

    此致、
    S. Miura

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Miura

    答案如下:

    什么导致输出小于计算值?

    通常情况下、除了削波之外、它不应有如此大的差异。
    2.导致输出波动的因素是什么?

    我不认为您的输出波动是因为芯片差异、它应该是配置有问题的地方。
    3.输出变化的范围是多少?

    通常、输出变化应小于0.5dB。 您的问题不应由芯片变化引起。

    您能否向我介绍一下原理图、如果可能、寄存器值也非常有用。

    谢谢。

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Jesse

    感谢你的答复。

    什么导致输出小于计算值?

    通常情况下、除了削波之外、它不应有如此大的差异。

    ⇒我的计算值(7.16Vrms)是否正确?


    3.输出变化的范围是多少?

    通常、输出变化应小于0.5dB。

    ⇒TAS5760的输出变化是否在±0.5dB 以内?
    当我检查几个附加电路板时、有些电路板的输出为7.3Vrms 或更高。
    因此、我不认为这是一个斩波因子。


    我想向您发送原理图和寄存器设置、我可以直接给您发送电子邮件吗?


    此致、
    S. Miura

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Miura

    1.是的,您的计算是正确的。

    2、您是说采用相同配置、其他一些板的输出接近于您的计算结果、有些板不是?  

    当然、您可以通过以下电子邮件直接向我发送。

    jesse-ji@ti.com

    谢谢。

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Jesse

    1.是的,您的计算是正确的。

    ⇒如果变化为±0.5dB、则输出范围最小6.78V 典型值7.16V 最大值7.58V?

    2、您是说采用相同配置、其他一些板的输出接近于您的计算结果、有些板不是?

    ⇒没错。 总体而言、存在小于计算值的趋势、但发现一个 PCB 大于计算值。
    我刚刚向您发送了一封电子邮件、其中包含使用与寄存器设置和电路图文件相同的电路测量八个电路板的结果。

    请确认。

    此致、
    S. Miura

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Miura

    1.是的,你是对的。

    通常、输出应小于0.5dB 的计算值、以防止 DSP 中的过位流。

    由于我们 不确定是否发生削波、因此在数字削波器寄存器设置中似乎有一些设置。

    我们是否可以尝试减小和增大数字音量来查看输出如何变化?

    例如:

    当降低到某个水平时、输出更接近计算 值。

    或者当增加数字增益时、输出变化会非常小。

    谢谢。

    Jesse