This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5760M:输出噪声变化

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1174240/tas5760m-output-noise-variation

器件型号:TAS5760M

大家好、

我对输出噪声有疑问。

每次输出停止后的噪声都是不同的。

当电源接通后没有输出时、每次输出几乎相同、但输出后、噪声峰值每次都出现在不同的位置。

此外、有时根本没有峰值。

是否有任何方法可以解决此问题?



此致、
S. Miura

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Miura

    您能给我展示一些波形还是简单图吗?

    我不太理解您的描述。

    谢谢

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Jesse

    很抱歉、没有解释。

    由于防火墙、我无法上传文件。

    我们将通过电子邮件直接发送 FFT 波形、请进行检查。

    此致、
    S. Miura

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Miura

    我已检查您的电子邮件。

    让我确认一下。

    当器件通电且无输出时、噪声稳定。 不存在随机峰值。

    但是、在生成输出后、停止输出、输出端会出现一些随机峰值。 也就是空闲噪声变得不稳定?

    我理解正确吗?

    这是一个有趣的问题。

    播放后、如果 I2S 的 SD 线路中仍可能有一些数据、请检查输出的峰值是否与 I2S 相关。

    例如、您移除 I2S clk、让器件进入 hi-z 模式、噪声是否可以成为钟乳。

    谢谢。

    Jesse