This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV595:IN+和 IN-引脚的启动电压

Guru**** 2545110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1172948/drv595-startup-voltage-in-in-and-in--pins

器件型号:DRV595

您好( 不知道原因,请在输入器件型号时输入,选择了音频论坛,并且无法修改它)

我们需要从12V A +/-5V @1A 输出生成

因为我们需要在差分输入范围上具有较小的范围才能执行此操作

我们希望将输入偏置为1.65V (3.3/2) (电阻器网络)

并通过 RC 滤波器使用3V3 PWM 信号来生成 IN+上的电压

图14表示在 PVCC 和 AVCC 稳定(10ms 延迟)之前不使用 IN+/IN 输入

您能在这里更具体吗?   

   1. 提供 NULL 差分电压?  (电压是多少)

   2.将两个电压驱动至0V (以确保激活内部 LDO)

   3.让它们悬空(应为 NULL 差分电压)

   4.其他情况?

    

在本例中、当出现12V 电压时、3V3不存在

因此、在这种情况下 、IN-和 IN+将为0V

如果我理解数据表、DRV955会在加电后将这些 IN 引脚偏置为3V0

内部偏置电路是否有电流限制?

IN+上的 RC 电路也将从内部偏置电路偏置、电流 电平又是多少?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的提问。

    让它们浮动应该是可以的。

    IN 引脚将在加电后被拉至3.0V。

    电流应该非常小、并且不会影响 RC 电路。 您可以认为它在输入侧具有非常高的阻抗。

    谢谢。

    Jess

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Jesse

    感谢您的反馈

    在我们的情况下、很难使它们 (IN 引脚)浮动  

    那么  ,在加电时都为0V 是可以接受的吗?

    我对图的理解是: 加电时差分信号应为空...对吧?

    如果在此10ms 周期内出现电源干扰、并且差分信号不为零  

    潜在的问题是什么? (内部导管将反向供电...)

    如果 SDZ 和 HiZ 在加电时被驱动为低电平、是否有帮助?

    如果 IN 信号都驱动至0V,我们能否使 IC 恢复正常运行?

     或

    AVCC 和 PVCC 电源应关闭、然后重新启动   

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    加电期间、IN 引脚将偏置为3V。 (这是默认设置)

    根据您的请求设置偏置也应该是可以的。

    关于将引脚设置为0v、如果它不影响偏置电压、也应该可以。 我只是担心如果设置引脚0v、如何偏置以请求电压。

    我不是很清楚您在上电时设置0v。

    谢谢。

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    IN 引脚连接到由不由外部直流/直流转换器供电的电路驱动的电阻-电容器网络

    (在12V 电压出现时熄灭)。  

    因此、默认情况下、它们在加电时为0V。

    因此、我假设内部偏置会尝试将其设置为3V。

    是否正确地说、重要的是让这些引脚由器件偏置?

    我们应该在两个引脚上具有相似的电容值、否则这不是问题

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是的、您回答正确。 重要的一点 是、这些引脚可由器件偏置。

    两个引脚上的电容值不是问题。

    谢谢。

    Jesse