This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM4104:PCM4104通道测试异常

Guru**** 2823135 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM4104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1175312/pcm4104-pcm4104-channel-test-unusual

器件型号:PCM4104

大家好、

PCM4104设置 FS=96kHz、TDM4存在问题、噪声正常、THD+N 异常:

使用 CH1和 CH2数据时、CH1的 THD+N 为-95dB、CH2仅为-80dB;

使用4通道数据时、总 THD+N 约为-78dB;

3.尝试调整 Vref+和 Vref-的电容值 无效;

4.尝试分离 Vref、VCC1、VCC2的电源;

当 Vdd=+5V 时、ICC 应为32mA、但客户测试为 ICC=67mA;

非常感谢、这可以帮助我从客户那里找到更多机会、感谢您的供应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Crystal、

    我想确保我对您的理解正确:在第一种情况下,它们仅使用2个通道,通道1的 THD 要高15 dB。然后,当它们使用所有4个通道时,所有4个通道的 THD 都是-78dB?

    1-他们能否监控每个通道的 Vout、并查看他们对所有通道的预期结果?

    2-请  在每个通道的引脚上监控 VREFM 和 VREFP,以确保其读数正确

    3-  请检查数据格式并确保输入数据位未移位。

    4-请  一次使用一个通道,查看它们是否能获得 我们期望的 THD。 如果所有通道都可以单独使用、但不能全部使用、那么我仍然怀疑输入数据是否能够正确地传输到通道。

    5 -尝试在48K 下、查看电源电流是否在32至40mA 范围内、如果您获得的值是该值的两倍、那么 我认为您使用的是2个 DAC、而不是1个 DAC! 我将再次检查我的输入数据。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、

    Arash