This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424E-Q1:输出引脚与另一个 AMP 连接

Guru**** 2590520 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1175374/tas6424e-q1-output-pin-connect-with-another-amp

器件型号:TAS6424E-Q1
主题中讨论的其他器件:TAS6424ETAS2505

直接将 TBOX 的 PA 输出与 TAS6424E 的输出之一相结合、以共享一个扬声器。 在正常情况下、TBOX 上的 PA 将静音。 当 TBOX 需要使用扬声器时、它将通知主机将6424E 静音。 请帮助确认此问题是否存在任何风险?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有几个方面需要了解。  首先、不要将器件置于静音状态、而是将其置于高阻态。  其次、TAS6424E 和 TAS2505必须具有相同的电源电压。  否则、它将不起作用。

    一种更好的方法是将 TBOX SOC 信号与数字域中的 HU SOC 信号混合。  然后、您将能够向扬声器发送信号、而不会带来任何风险。

    此致、
    Gregg Scott