This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424E-Q1:扬声器输出振荡

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1172955/tas6424e-q1-speaker-output-oscillation

器件型号:TAS6424E-Q1

您好!

我们的客户在直流诊断后面临奇怪的振荡问题、如所附的图像。

在播放和静音模式期间、直流诊断扬声器输出显示140KHz 的振荡输出。    

如果完成直流和交流驱动、则没有振荡。

您能向我们提供您对根本原因的见解吗?

 

此致、

Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Mochizuki

      我不得不说、它是非常奇怪的波形。 请向我们提供器件输出的原理图吗? 我们希望了解我们使用的 LC 滤波器以及加载值是多少。 该振荡的频率是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shadow、

    振荡频率为140KHz。

    我们获得了原理图、并将其发送到您的 E2E 电子邮件箱。

    此致、

    Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Mochizuki

      我收到了邮件、明天将重放。 谢谢你。 我们可以通过邮件解决此问题、然后在此处关闭。