This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5624A:我的客户希望使用不同的 PVDD。

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5624A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1174984/tas5624a-my-customer-wants-to-use-different-pvdd

器件型号:TAS5624A

各位专家、您好!

我的客户希望在 TAS5624A 上为 PVDD_AB 和 PVDD_CD 使用不同的 PVDD 源。

它们将采用两个不同的电源、这两个电源的电压几乎与所附图片相同。

此连接是否存在任何问题?

如果有任何问题、请告诉我

即 、PVDD 源比其他 PVDD 源的 0.x V 电压更大、音频音量应急剧变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    外部没有尝试过这种应用程序。

    但根据数据表、AB 和 CD 的 PVDD 是独立的、应该可以。  

    施加的电压满足数据表中的引脚规格应该没有问题。

    谢谢。

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!