This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1804:噪声很大、需要查看原理图

Guru**** 2815985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1174000/pcm1804-the-noise-is-very-large-needs-to-review-schematic

器件型号:PCM1804

大家好、

噪声很大、请帮助查看原理图设计是否有问题

e2e.ti.com/.../SCHEMATIC1-_5F00_-07-ADC_5F00_PCM1804.pdf

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的 ADC 专家将于28日(星期一)退房、请耐心等待、因为回复会延迟。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请施加0.5V 1kHz 正弦波信号、并使用示波器检查器件 Vin +和 Vin -引脚处的波形。 两个引脚上的信号应保持清晰。 它的直流电平应等于 VCOM

    =+