请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV320AIC3104 您好的团队:
我的客户使用 TLV320AIC3104 、如下方框图所示。 客户报告 、在再次唤醒 系统后、没有声音输出。 但在上电/断电后仍可以正常工作。
我只需检查唤醒寄存器和加电寄存器、它们是相同的。
因此、我认为 codec.it 的加电/唤醒模式之间没有区别、可能是信号链中不起作用的情况。
但是、我只想检查是否有一些寄存器可以将该器件置于睡眠状态或工作状态寄存器中、可以进行检查。
太棒了!