This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] [WIZARDLAB]音频混合解决方案的修改请求

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1170607/wizardlab-request-for-remommendation-of-audio-mix-solution

大家好、TI 支持团队

客户计划开发具有以下概念的产品。

-它接收两个 I2S 输入、混合音频信号并输出音频。

1.是否有一个编解码器 IC 可以接收两个 I2S 输入并在内部混合使用?

2.如果没有,请推荐最合适的解决方案,因为两个 I2S 是固定的。

谢谢。

此致、

mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    是的、我们的 TLV320AIC32xx (04/06/54/56)系列器件支持具有混合/多路复用功能的2个 I2S 选项(某些选项多达3个);某些器件还集成了小于2W 的 D 类放大器、因此仍需要外部放大器。 此系列器件可轻松支持附加的方框图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Daveon

    感谢你的答复。

    请查看下面的其他查询。

    我使用两个音频数据(I2S)、但是否可以以不同的方式设置 SCK?

    客户概念如下。

    我想控制(两个 I2S)两个具有不同 SCK 速率的声音源(SCK 变量用于一个音源、SCK 固定用于一个音源)。

    之前推荐的器件是否以不同的 SCK 速率输出进入 I2S 的每个音频源?

    请推荐适用于上述概念的产品。

    谢谢。

    此致、

    mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    前文提到的具有多个 I2S 选项的器件将支持1个以上的 BCLK/SCK。 有关 更多详细信息、请参阅应用指南 www.ti.com/.../SLAA557、此处也显示了图示:

    此致、