This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563:未安装 PPC3 TAS2563和 I2C 主机应用

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2563

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1173859/tas2563-ppc3-tas2563-and-i2c-maters-apps-not-installing

器件型号:TAS2563

我目前正在尝试使用 PurePath 控制台软件为 TAS2563创建配置文件。 但是、我无法在应用中心内安装插件。 尝试安装时不断收到此错误:  

我目前在运行 Windows 10 Enterprise 的 Windows 计算机上运行 PP3 (v3.2.0)。 我尝试安装和卸载该应用程序、但我得到的行为相同。

我尝试在 %HOMEPATH%\AppData\Local\Temp\Texas Instruments\中删除下载的应用程序、并尝试重新下载但未成功。 同样的行为仍然存在。 有没有想过如何解决这个问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    您是否有机会尝试从防火墙或类似的受限网络中安装 PPC3及其插件? 这可能会在安装 PPC3所需的不同后台工具时引起问题。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、  

    我在不同网络上尝试过同样的结果。 是否有办法手动安装插件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    我将检查我们是否只能为 TAS2563提供离线安装程序。 您能否确认您使用的是此器件的 WCSP 或 QFN 版本?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、  

    这实际上是防火墙问题。 我已经能够在单独的设备上成功安装插件。