This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA2137:UA

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1175192/ina2137-ua

器件型号:INA2137

我是一家测试公司的目视检查员、我们有一位客户说、可以通过器件标识上的跟踪代码来确定生产日期代码。 我一直在 TI 网站上进行研究、但我发现没有任何东西可以支持他们的索赔。 我正在尝试联系以验证生产日期代码是否可以通过器件上的跟踪代码进行验证、以及是否有任何支持资源来帮助解决这种情况。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hunter、

    我们无法披露 INA2137UA 的所有标记信息、因为灰色市场仿冒者会使用该信息对其商品进行标记。 但我将提供标记信息中指示日期代码的部分。

    顶部行是 BB 标识右侧的7位字母数字。 第一个数字是制造年份的最后一个数字。 第二 个是代表制造月份的字母数字。 由于它是一个字母数字数字数字、它在前九个月使用1-9、在剩余的几个月使用字母。

    这是我能够从应用工程部门获得的信息的范围。 但愿这对您有所帮助。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程