This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1656:OPA1656

Guru**** 2814155 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA192, OPA1656, OPA551, OPA547, OPA593

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1175138/opa1656-opa1656

器件型号:OPA1656
主题中讨论的其他器件:OPA192OPA551OPA547OPA593

尊敬的会员:

对于测量电路、我需要100mA 的输出电流和15V 的差分电源电压工作。  我想在第一级制造 Howland 电流泵、然后在另一级进行测量。 首先、我使用 OPA192制造了电路、如下所示:

我需要在这里的负载电阻器上具有75mA 的电流(40R)。 我进行了直流扫描仿真、您可以看到它工作得非常好。  

问题是、OPA192 MAC 输出电流为65mA、如果电流值高于该值、则不起作用。 我正在搜索另一个芯片、找到了 OPA1656。 查看数据表、它应该适用于我的用途。 我下载了 pspice 模型、但它无法按我的预期工作。 保持电路不变并将运行更改为 OPA1656这是仿真结果:


如果有任何建议,将不胜感激。

Farzaneh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Farzaneh、

    100mA 输出电流要求最好由额定输出电流较高的功率运算放大器来满足、并且采用专为更高功率耗散而设计的封装。 以下是改进型 Howland 电流泵应用需要考虑的一些精密功率运算放大器:

    OPA551 - https://www.ti.com/product/OPA551

    OPA547 - https://www.ti.com/product/OPA547

    OPA593 - https://www.ti.com/product/OPA593

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    感谢您的善意回应。 我之所以检查 OPA551、主要是因为它比其他器件便宜。 我下载了 pspice 模型、但它似乎不起作用。

    有什么建议吗?

    Farzaneh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Farzaneh、

    尝试 在 TI 的 PSpice for TI 仿真器中应用 OPA551模型时、我也遇到了问题。 模型 开发团队一直在研究功率运算放大器模型、可能无意中导致 OPA551模型出现问题。 我将要求我们的本地建模工程师测试 OPA551模型、看看他是否也有问题。 请给我们一点时间来研究这个问题。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Farzaneh、

    我花了一些时间使用  PSpice for TI 来查看 OPA551 PSpice 模型。 我从头开始设置基本的同相放大器电路、它最初不会运行。 PSpice for TI 告诉我有连接错误。 我们发现问题是我连接到 Flag 引脚的方式。 我从引脚的一侧通过一个电阻器接地。 它不喜欢这个方向。 如下图所示、通过使电阻器从引脚向下连接到接地来解决连接问题。 误差消失了、我能够使用 OPA551模型运行不同的仿真。

    模型工程师向我展示 了一个 OPA551模型测试电路、可从 TI 的 PSpice 中访问该电路。 这是下图。 我使用它运行了瞬态分析、而是另一个图像。 因此、OPA551模型看上去工作正常。 我建议您查找其他可能阻止它在您的电路中工作的因素、以防止其进行仿真。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    我可以在仿真中获得适当的结果。 非常感谢您投入宝贵的时间。  

    Farzaneh