This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1864:模拟输入电压

Guru**** 2867080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1174805/pcm1864-analog-input-voltage

器件型号:PCM1864

您好!

我们的客户正在努力满足模拟输入电压规格。

它们将电压限制器放置在前端放大器上、但 Vth 存在一些变化、因此可带来高 THD。

这里有一个问题、我们知道绝对最大额定值输入电压为-1.7V 至+5.0V。

如果我们限制输入信号电流,是否有缓解的想法?

 

此致、

Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的 ADC 专家将在假期外出、并将在一周内返回。 请耐心等待、因为回复会延迟。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    放大器在不尝试缓解的情况下产生的最大信号电平是多少?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sanjay、

    在1.65V 基准电压下,我们客户的前端输出摆幅最大为+/-4.0V,为150欧姆。

    它达到+5.65至-2.35V 峰值、在+5.0V 至-1.7V 额定值范围内超过+/-0.65V。

     

    此致、

    Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    IC 可允许通过电容器耦合的+-/3V 信号。 IC 内部具有1.65v 的偏置电压、该信号经过该1.65v 后到达4.7v (1.65+3)和-1.4V (1.65-3)。

    通过使用耦合电容器串联电阻、可以将4V 降至3V。 芯片的输入阻抗为10k。 3k3串联电阻器应将4V 分压至3V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sanjay、

    我们找到了一句话、描述了可接受的 ESD 电池电流、如附件所示为5mAmath。

    因此,我们将根据10KR 输入阻抗来确定串联电阻值,并在 5mA ESD 电池电流范围内实现, 即使 VINxx 引脚电压摆幅也会超过5V 或-1.7V 输入。

    在这种情况下、根据 VINxx 至 AVdd=3.3V 的电压差计算 ESD 电池电流。

    它不应存在 VINxx 到5V 的电压差、这是正确的吗?

     

    此致、

    Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当超过最大信号振幅时、ESD 二极管开始切割。  如果我们选择3.3k 电阻器、

    (X-5)/3300<5mA

    X=21V。 我要说、3k3输入侧的21v 电压会在正极端为 ESD 结构提供5mA 的电流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sanjay、

    感谢您的清晰解释。

    此致、

    Mochizuki