This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5614LA:[SAMJIN]有关电感器允许电流值的查询

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1175788/tas5614la-samjin-inquiry-about-inductor-allowable-current-value

器件型号:TAS5614LA

大家好、TI 支持团队

我收到了客户关于以下方面的询问。

部件名称:TAS5614LADDVR

1) 1)音频输出模式:PBTL

2) PVDD_X = 36V (最大值)

3)负载欧姆:4Ω Ω

4)电感:10 μ H

5)输出功率:200W

输出(LC 滤波器)所用电感器的允许电流是多少?

谢谢。

此致、

mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、MJ

    计算方法与 BTL 相同。

    每个输出引脚都使用电感器的电压。

    粗略计算如下:

    PVDD/电阻= 36V/4 Ω= 9A。

    谢谢。

    Jesse