This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:TAS5805M 的失真

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1174767/tas5805m-the-distortion-of-tas5805m

器件型号:TAS5805M
主题中讨论的其他器件:TAS5805

您好!尊敬的:

功率放大器 TAS5805测量的 THD+N (第3次和第4次谐波)失真超过了我们器件上的标准(1%)。

以及 TAS5805:的原理图设计

您能帮助我们分析哪些问题可能导致此问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的提问。

    您能告诉我以下信息、以帮助我进行分析吗?

    输出功率、Pvdd 电压。

    2.负载电阻,使用 spk 或电阻。

    开关频率

    4.调制模式、1spw 还是其它模式?

    通常情况下、THD 也与 LC 滤波器的电感器性能有关、您是否试用过其他电感器?

    谢谢。

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jesse

    请参阅以下答复,谢谢。

    输出功率、Pvdd 电压。

    => 5W 和12V

    2.负载电阻,使用 spk 或电阻。

    => 6Ω μ s、使用 spk

    开关频率

    =>  768K

    4.调制模式、1spw 还是其它模式?

    =>1spw

    此致、

    温谷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    电阻用于我们的数据表中的测试。

    您能不能用电阻来确认是否可以获得接近的结果。

    谢谢。

    Jesse