This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3120EVM-U:具有外部控制器的 I2S

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1172460/tlv320aic3120evm-u-i2s-with-external-controller

器件型号:TLV320AIC3120EVM-U

您好!

在论坛中、它提到要与外部控制器建立 I2S 通信、我们需要上拉 I2S_ENABLE 引脚。

为此、您能建议启用它的最佳方法。

我知道的一种方法是移除 R13、然后将3.3连接到 I2S_ENABLE

可以在引脚1.2上提供3.3而不移除 R3。

谢谢、此致、

Dheeraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dheeraj、

    是的、在不移除 R13引脚的情况下、将 I2S 上拉至3.3V 或 AVDD (W4)应该是可以的。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daveon:

    请您解释一下我如何将其上拉。  

    我试图给 R13的一侧提供3.3、但它不起作用。

    谢谢、

    Dheeraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chandra、

    我今天介绍了器件。 默认情况下、TAS1020会将 USB 转换为 I2S 以用于编解码器、因此通过将其拉至接地或保持引脚原样来传输 I2S 数据。 将 I2S 使能引脚拉为低电平应实际禁用 I2S 数据,如果目标是提供外部 I2S,而拉为高电平则不起作用,则应断开/断开并连接外部源。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daveon:

    1) 1)我认为我做错了。 您能否清楚地描述如何将其(I2S_ENABLE)拉至高电平?

    2) 2)如果我必须断开连接、我应该怎么做。 我需要断开连接的所有东西是什么。

    请查看以下论坛链接以供参考、

    上一篇文章说、我们需要切断电路(答案不是来自 TI)、

    https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/989385/tlv320aic3120evm-u-using-tlv320aic3120evm-u-with-an-external-mcu

    较新的帖子指出、我们不需要剪切它、只需启用高电平即可工作、

    https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1114953/tlv320aic3120evm-u-tlv320aic3120evm-u-i2s-and-i2c

    谢谢、此致、

    Dheeraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Deeraj、

    我相信我已经将此事传达给了您。 我现在将关闭它。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pdjuandi、

    我删除了 R13并进行了检查。 当 I2S_ENABLE 被拉高时、它不会禁用 I2S。

    通过编解码器控制软件、我们可以更新固件。 这可以解决这个问题吗? 根据我们的测试、可以清楚地看到内部控制器未编程为在 I2S_ENABLE 引脚拉高时禁用 I2S。 新固件是否能解决此问题?

    谢谢、此致、

    Dheeraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到 I2S 时钟停止当我将 W4 (3.3V)连接到 R13时、您无需移除 R13、因为电平足够高。

    这是我的计算机中 AIC3120 GUI 的固件版本、我认为这是相同的。

     可轻松提起 TAS1020B 中的 I2S 引脚、以便继续操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pdjuandi、

    我尝试使用 R13并将其删除。 无需输出。 BCLK 仍在运行。

    除了提起销外、还有其他选择吗? 编解码器控制软件是否更新  TAS1020B 上的固件?  

    因为我到目前为止还没有更新固件、所以我只使用 EVM 和出厂闪存固件。

    我将尝试更新固件一次、并检查并更新您的固件。

    谢谢、此致、

    Dheeraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以尝试。