This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:需要典型的示例参数集。

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1172676/tas5805m-require-typical-example-parameter-set

器件型号:TAS5805M
主题中讨论的其他器件:TAS5805

请为我提供一组大致符合 方框图预期效果的参数。

其他未提及的设置 可根据一般做法进行设置。

SoC I2S TX:
主控模式、左对齐
48K、32位、MCK = 256FS  

扬声器频率设置: 
低音扬声器:20 ~ 450Hz
中程:400 ~ 3KHz

高音扬声器:3K ~ 20KHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../TAS5805.ppc3

    你(们)好  

    您可以参考附件。 需要提到的一点是、TAS5805没有 MCLK 引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何打开此"ppc3"格式文件?

    我没有 PurePath-Console。 是否可以帮助我提供 TXT 文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    您可以使用  PurePath-Console 打开 附件。 如果您没有 PPC3、 则可以  根据默认配置更改寄存器0x33=0x33、以涵盖传导"SOC I2S TX: 主模式、左对齐 48K、32位、MCK=256FS"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我明白了。

    我还需要 调整 AMP AQ 参数(穿越频率)、因为我的放大器板具有3个 TAS5805来推动 WF/MR/TW 传感器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我明白了。

    我还需要 调整 AMP AQ 参数(穿越频率)、因为我的放大器板具有3个 TAS5805来推动 WF/MR/TW 传感器。

    我需要 在三个 tas5805中的每一个上加载3组参数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Sitong

    我们没有适用于 您的应用的推荐参数。 建议 您使用 PPC3设置 EQ  参数、以调整实际应用。 由于您使用3个放大器、因此请注意设置不同的 I2C 地址。

    此链接介绍了如何使用 PPC3 https://training.ti.com/ppc3

    请保留您的 TI ID 号、我可以帮助您访问 PPC3和 TAS5805 GUI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的帐户信息:

    帐户

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Sitong

    请向我分享您用于 TI 帐户的电子邮件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Sitong.Xie@mediatek.com

    实际上、我以前发送过请求。 但我仍然无法下载工具。

    请参阅'CS1336012'、'CS1347948'。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Sitong

    我们为您启用了访问权限、您可以在 Home / myTI 仪表板/ My secure Resources 中找到 ppc3、安装 ppc3并登录、然后您可以安装 TAS5805 GUI 以开始工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Feeney、

    它仍然不可下载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Sitong

      很抱歉、系统似乎在这几天内卡住了。 您是否还可以尝试使用以下链接?

    https://www.ti.com/tool/TAS5805MEVM?keyMatch=&tisearch=search-everything&usecase=partmatches

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shadow、

    实际上、我以前发送过请求。 但我仍然无法下载工具。

    请参阅'CS1336012'、'CS1347948'。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好谢

    以下链接可下载 PPC3。 您能否尝试安装它并从 PPC3软件登录

    https://www.ti.com/securesoftware/docs/autopagepreview.tsp?opnId=10341

    谢谢。

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、 仍然无法关闭软件。

    提示消息是‘处理您的请求时出错'。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好谢

    我再次尝试了。

    但是、即使我再次为您打开帐户、系统仍无法将您添加到列表中。

    我们需要与安全经理确认您的帐户。

    谢谢。

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jesse、

    我已经向我们的法律团队核实了 TI 和 MTK 之间的 NDA 对于永久有效、我们无法将从 TI 收到的任何机密信息用于 SOC 设计参考。  请帮助进行内部协商。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好谢

    我已向公司提交查询。

    我会在收到回复后回复您。

    谢谢。

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好谢

      当我们收到公司的回复后、我们将通过电子邮件与您联系、并在那里关闭。 谢谢你。