This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC6140:TLV320ADC6140

Guru**** 2811385 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC6140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1174859/tlv320adc6140-tlv320adc6140

器件型号:TLV320ADC6140

您好!

我们使用 TLV320ADC6140对麦克风发出的信号进行采样,该麦克风的最低电压为-111dBV (5.6µVRMS)。 差分连接到 ADC 的麦克风。

ADC 以3V 电压供电、VREF 设置为默认值、即支持差分满量程输入= 2VRMS

现在、

  1. ADC 的 ENOB 是什么? 或者、TLV320ADC6140可采样的最低电压电平是多少?
  2. 当我们希望能够对-111dBV 信号进行采样时、内部放大器增益应该是多少?  我们是否需要外部放大器?

请告知、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我们的 ADC  专家将在假期外出、并将在一周内返回。 请耐心等待、因为回复会延迟。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    2Vrms 是 ADC 在差分模式下接受的全刻度输入电压

    113db id 动态范围。

    113db=20log (x)

    X=446683。

    最小信号(Diff)= 2V/446683=4.4uv。

    我认为具有0dB PGA 增益的 ADC 应该能够解析您的最小信号