This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2985-33DBV:正在寻找 LP2985-33DBV (稳压器)的替代产品

Guru**** 2926430 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A24, LP2985

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1176168/lp2985-33dbv-looking-for-replacement-for-lp2985-33dbv-voltage-regulator

主题中讨论的其他器件:TPS7A24LP2985

您好!

我正在研究一个项目、该规范要求使用一些 LP2985-33DBV 稳压器。 但是、似乎没有太多有关这些方面的记录、我在 TI.com 上找到了一些参考文献、但没有太多参考资料、也没有数据表或任何其他资料。

我假设该器件已被弃用、并且有新的替换件。 最常见的组件似乎是 LP2985-33DBVR 或 LP2985-33DBVT、但我想验证这些组件是否相同、因为我在网上看到一些迹象表明它们的引脚排列可能与  LP2985-33DBVR 不同

LP2985-33DBV 的推荐直接替代产品是什么? 遗憾的是、我需要直接替换、因为我使用的是无法修改的旧光绘文件。

谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JC、

    正确的做法是、该器件有更新的 P2P 替代产品、请参阅 TPS7A24。 请看一下、让我知道您的想法。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    谢谢!  我看到  TPS7A24也有"33DBVR"后缀、即我找到 了 TPS7A24-33DBVR 器件。  但是、鉴于我所需的原始器件是 LP2985-33DBV、但我找到的所有器   件都是 LP2985-33DBVR 和 LP2985-33DBVT 器件、我担心 TPS7A24-33DBVR 会有很大差异、以至于它不兼容。  (即、我假设 33DBV 和 33DBVR 部件、无论是 TPS7A24 线路还是 LP2985线路、都有相同的差异)

    鉴于我正在特别寻找 LP2985-33DBV、您能否推荐 直接替换 TPS7A24线路中的器件?

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JC、

    "R"和"T"后缀仅与封装数量相关(即"R"为3000、"T"为250)、不是实际器件差异。 包括 TPS7A24在内的所有 TI 器件的命名规则都是如此。 因此、我认为 TPS7A2433DBV  是您所需的器   件、根据您在每个卷带上需要的数量、您将确定是需要 TPS7A2433DBVR 还是 TPS7A2433DBVT。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、


    非常感谢!  那么、这意味着、如果我要寻找  LP2985-33DBV、但我可以找到 LP2985-33DBVT 或 LP2985-33DBVR、我可以使用其中的任何一个?  同样、如果我可以找到 TPS7A2433DBVR 或 TPS7A2433DBVT、其中的任何一项也起作用?

    谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JC、

    是的! 它们是同一个器件。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太棒了。  非常感谢您的帮助!!