This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255EVM:输出保护

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3255, TPA3255EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1176631/tpa3255evm-output-protection

器件型号:TPA3255EVM
主题中讨论的其他器件:TPA3255

我们的客户计划使用 TPA3255来驱动直流电机;电机参数:电源电压为24V、正常运行期间的电流约为2A。 目前、TPA3255EVM 用于初步评估测试。 TPA3255EVM 输出是一个直流电机。 该测试发现、当输入电压(INPUT_A 和 INPUT_B 之间的电压差)高于2V 时、电机可以正常运行。 当输入电压低于2V 时、芯片处于保护状态且没有输出电压。 您能否提供 TPA3255的参考方案或相关数据来驱动直接电机? 此外、可以向客户分享哪些建议? 是否有更适合向客户推荐的模型?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我需要有关此问题的更多信息

    请您分享您的原理图、以便我检查您对 TPA3255的使用是否正确。

    您提到过、当输入电压低于2V 时、芯片处于保护状态、您可以测量 FAULT 和 CLIP_OTW 引脚的电压以检查发生了什么误差。

    没有输出电压--剂量意味着放大器没有输出,或者意味着没有电机输出,您可以尝试断开电机连接,如果有 TPA3255的输出 PWM,则进行测量