This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5624A:用于为 BTL OUT_A/B 和 OUT_C/D 获取相同信号的输入连接

Guru**** 1093020 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5558
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1175318/tas5624a-input-connection-to-get-same-signal-amlifaction-for-both-btl-out_a-b-and-out_c-d

器件型号:TAS5624A
主题中讨论的其他器件:TAS5558

您好!

如果我想为 OUT_A/B 和 OUT_C/D 获取相同的信号(PWM_A/B)、只需将 PWM_C/D 接地。  是这样吗?

谢谢

David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David

    您希望使用哪种模式? BTL 或 PBTL。

    如图22所示、将 PWM_C/D 接地、这只是在 PBTL 模式下工作时的输入配置。

    谢谢。

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jesse、

    我的目的是使用两个 BTL 输出(OUT_A/B 和 OUT_C/D)来独立驱动两个具有来自 TAS5558的相同输入信号(PWM_A/B)的扬声器。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我认为将 PWM_A/B 和 PWM_C/D 连接到 TAS5558应该是可以的。

    还有其他问题吗?

    谢谢。

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是要  将 PWM_A/B 和 PWM_C/D 并联到 TAS5558吗?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David

    我想您可以像下图那样进行连接。

    谢谢。

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jesse、

    我要试一下。 谢谢

    David