This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:BST 引脚电压

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1175380/tas5825m-bst-pin-voltage

器件型号:TAS5825M

大家好、

客户 PVDD 引脚为19V。 他们想要知道 BST_A/B +/-电压。 请提供建议吗? 谢谢你。

此致、

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    BST 电压通常为5V。

    此致、
    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    还有一个问题、因为 DS 表示最大放大器输出电压为29.5V。 此外、BST 引脚将导通高侧 MOSFET、那么 BST 是否会变为34.5V?

    此致、

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    理论上是的、BST 节点将为 OUT+GVDD (在本例中为5V)、但输出将限制在最大 PVDD 的值、因此您实际上不会获得29.5V 电压、因为如果您尝试驱动该电压、它将会削波。

    此致、
    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    明白了、由于客户设计在 PVDD 上使用19V 电压、因此 BST 节点引脚的最大电压将是19V+5V = 24V、对吧?

    此致、

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mike

     是的、会围绕该值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shadow、

    获取、感谢您的支持。

    此致、

    Mike