This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5717:布局审查请求

Guru**** 2389930 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5717
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1174982/tas5717-layout-review-request

器件型号:TAS5717

您好!

我们在设计中使用了 TAS5717音频 PA 来驱动两个10W、8 Ω 扬声器。 我们希望在发布用于制造的设计之前查看布局。

请找到以.brd 格式附加的版式文件以供查看。 还附加了原理图以供参考。 请帮助检查电感器值是否适合驱动10W、8 Ω 扬声器。

电感器 PN: SPH4018H150MT

数据表以供参考。

 e2e.ti.com/.../SPH4018H150MT.pdfe2e.ti.com/.../Carrier-Card_5F00_GARUDA_2D00_2290_5F00_DVT_5F00_AUDIO_5F00_SECTION_5F00_BRD.zipe2e.ti.com/.../Carrier-Card_5F00_GARUDA_2D00_2290_5F00_DVT_5F00_AUDIO_5F00_SECTION_5F00_GERBER.zip

谢谢、

Naveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Naveen

    我检查了您的原理图。

    2点似乎有一些顾虑。

    输出电感器 Isat 有点太小。 使用大于1.5A 的电感器 Isat 会更好。 简单计算12/8 = 1.5A  

    2.您的电源序列是什么。 比3.3V 快、或者比 pvdd 快3.3V 的电源。

    如果 pvdd 更快、则最好参考下面的电路以防止出现噼啪噪声。 尽管这是一个非常罕见的情况。

    顺便说一下、我无法打开上面的 PCB 文件、您可以共享我的.brd 文件或图也是可以的。

    谢谢。

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jesse、  

    感谢您的反馈。 我们将更改电感器并根据建议提供杂音抑制选项。

    我之前以 zip 格式共享了.brd 文件。 PFA 返修文件原样。

    e2e.ti.com/.../Carrier-Card_5F00_GARUDA_2D00_2290_5F00_DVT_5F00_flex_5F00_audio.brd

    谢谢、

    Naveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jesse、  

    感谢您的反馈。 我们已将电感器更改为 具有2A Isat 电流的 MWSA0503S-150mt。

    此外、还提供了如下可降低杂音的选项:

    谢谢、

    Naveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Naveen

    对于 I2S 时钟、数据速度较高、最好在它们之间连接 GND 线以防止干扰。

    谢谢。

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jessie、您好!  

    感谢您的反馈。 我们使用的是10W 双立体声扬声器。 请帮助确认扬声器输出线路的布线宽度是否足够。

    谢谢、

    Naveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Naveen

    扬声器布线宽度足够大。10W 不是那么高。

    谢谢。

    Jesse