This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3101:波特图

Guru**** 2825935 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC3101, TLV320ADC6140, TLV320ADC5140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1175857/tlv320adc3101-bode-plot

器件型号:TLV320ADC3101
主题中讨论的其他器件: TLV320ADC6140TLV320ADC5140

大家好、

客户计划使用以下 ADC 对雷达0-16kHz 的 IQ 信号进行数字化、他们注意到该 ADC 中有 PGA

2个 TLV320ADC3101

1个 TLV320ADC5140/TLV320ADC6140

我们是否有这些放大器的波特图来检查频率响应?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    5140 PGA 应能够在增益设置为42b 时处理20k 信号而不衰减

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sanjay、

    感谢您的回答。 我们是否有这方面的波特图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有任何我知道的正式图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     是否有任何内置于低端前端的模拟频带限制电路? 或者只有 ADC 输出处用于限制的数字滤波 器可用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入耦合电容器与芯片的输入阻抗一起构成一个高通滤波器。 这控制了可耦合到芯片中的最低模拟频率