This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC5140EVM-PDK:关于 PGA 和 SNR 之间的关系

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC5140EVM-PDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1174587/adc5140evm-pdk-about-the-relationship-between-pga-and-snr

器件型号:ADC5140EVM-PDK

我们在更改 PGA 时测量了 SNR、并将其与其他公司的产品进行了比较。

・测量目标

ADC5140EVM-PDK (TI)、 CS47L35-EVM (Cirrus Logic)

·条件

信号:当输入电平=-40dBu (差分)时、PC 通过 USB 记录的输出电平  

噪声: 当输入电平= GND 短路(差分)时、PC 通过 USB 记录的输出电平  

·结果

当 PGA 较低时、ADC5140具有更高的 SNR

当 PGA 较高时、CS47L35具有较高的 SNR

·问题

我假设当 PGA 较低时 ADC5140的 SNR 更好、因为 ADC5140中 ADC 的固有噪声更低。 (数据表上的 SNR 规格…107dB@ADC5140 vs 101dB@CS47L35)

但是、CS47L35为何在 PGA 增大时具有更高的 SNR?

是不是因为 PGA 性能的差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的音频专家将在假期外出、并将于11月28日返回。 请耐心等待、因为回复会延迟。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很难回答这个问题。 从数据表的代码段可以看到、我们的 PGA 确实会增加噪声  

    增益时的增益误差

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。 正如您所说、

    我还认为、数据表中两个增益之间的 SNR 差异是由 PGA 引起的噪声增加引起的。 (107dB@PGA=0dB、102dB@PGA=12dB)

    此时的信号电平与1kHz 满量程输入匹配、因此两者的输入电平是不同的、对吧? (可能为12dB 输入电平差)。

    换句话说、如果 PGA=12dB、信号电平将增加12dB、但噪声电平将只增加5dB。

    问题的目的是、PGA 的性能是否决定了 PGA 增加时信号电平每次增加时的噪声水平增加率?

    希望您能理解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入级中半导体组件的噪声由放大器增益放大。 因此、如果 PGA 以单位增益运行、则 PGA 输出端的噪声分量将小于 tjhe PGA 放大输入噪声时的噪声分量。 因此、具有增益的 PGA 在 ADC 输入端具有更大的噪声。 输入到 ADC 端子 的有效信号需要大于该噪声级别。

     PGA 的增益越大、ADC 中的噪声越大、信号也就越强。 我认为电路配置会决定增加更多的电流  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    #我认为电路配置会决定增加更多的电流

    上述电路配置是否同时参考 IC 的内部和外部电路?
    此外、电路配置是否包括 PGA 和运算放大器等放大器的性能?

    如果确实如此、则在评估板上测量了 ADC5140和 CS47L35、因此假设输入信号和噪声电平相同、我可以理解 SNR 差异是由于 IC 内部的电路配置和 PGA 的性能造成的。

    这种理解是正确的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    某些 PGA 放大器中的增益控制方法涉及更改该级中的直流电流。 这会影响噪声性能。

    如果两个芯片中的 ADC 组件具有相同的性能、则其余部分来自 PGA。