This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1865:上电序列

Guru**** 2794745 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1865

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1176171/pcm1865-power-up-sequence

器件型号:PCM1865

您好!

PCM1865的数据表在第80页的第11.4节中介绍了该器件的上电序列。 但是、PCM1865是否需要 AVDD、DVDD 和 IOVDD 之间的上电序列?

此致、
横田新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    横田洋三先生:

    它们之间没有上电序列、它们可能 都来自同一个源(即3.3V)