This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1602:输入电压噪声密度测量条件

Guru**** 2868440 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA1602, OPA1612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1176200/opa1602-input-voltage-noise-density-measurement-conditions

器件型号:OPA1602
主题中讨论的其他器件: OPA1612

您好!

我正在寻找一款具有低噪声密度和输入电压的运算放大器。

数据表的图1中有一个电压噪声密度图。 请告诉我该测量结果的增益值。

我认为超过10个。

此致

高桥健志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kenji、

    OPA1602数据表中的图1显示了输入基准电压噪声密度、而仅当您测量输出端的噪声时、增益才很重要-请参阅下文。

    就宽带电压噪声频谱密度而言、OPA1612的噪声频谱密度最低- 1.1nV/rt-Hz (请参阅下文)。