This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3221:需要有关音频放大器系统故障的帮助

Guru**** 2813885 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1176179/tpa3221-need-help-about-audio-amplifier-system-failure

器件型号:TPA3221

你好

我正在设计音频公共广播系统、其中我 将 TPA3221用于放大器。 我在下面附上了我的设计。
在放大器的输出端(端口 OUT1+/ OUT1-)、我连接到匹配 的音频变压器(该模型: https://edcorusa.com/products/ea75-75w-bidirectional-audio-distribution-transformer)。
OUT+连接到"4欧姆"端子、OUT-连接到"公共"端子。 但是 、当我使用24V 电源为 PCB 加电时、PVDD 引脚会冒烟并 很快烧毁。 (此时、变压器的次级侧为
保留打开)。 我尝试了另一个 PCB、但它工作了几分钟、再次失败。 (我连接了故障  PCB 图片、如下所示) (如果我将此放大器的输出直接连接到高阻抗喇叭 扬声器(请勿使用音频变压器)、它工作正常(但在24V 电源 电压下、扬声器(高阻抗、喇叭扬声器)无法在额定 功率下工作)
您可以向我推荐此问题的解决方案吗? 我的 PCB 是否有任何错误? 当我将此设计与变压器配合使用以获得 70V 线路系统时,是否正确?

 e2e.ti.com/.../Audio-Amp.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的提问。  

    我们能否在下面尝试几个问题。

    1.在 LC 滤波器后卸下 RC 滤波器。  1uF 似乎太大。

    2.变压器没有连接负载、我理解对吗? 如果没有负载、电压波动可能会很大。

    3.使用了 BTL,是否正确? BTW、您能否向我展示如何连接变压器、您的附件中似乎没有该电路。

    谢谢。

    Jess

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Jesse

    感谢您的回复。

    1.我会尝试一下,然后跟你们谈谈。  

    2.连接或未连接到负载时均失败。 当有负载时、它可以使用几个负值

    3、不、我不使用 BTL。 只需使用 TPA3221的一个通道

    我的连接如下所示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否有任何进一步的建议? 我不想用另一个 PCB 来测试是否拆下 RC 滤波器  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试根据您的建议移除 RC 滤波器。 但仍然失败。
    TPA3221的输出电感或输出阻抗是否存在任何限制? 我刚刚有一个具有较小功率容量的旧变压器、它可以与 PCB 配合使用。 但是、当我连接到该变压器(edcorusa 的 EA75)时、PCB 会立即冒烟。

    是否有适合 EA75变压器的解决方案?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    很遗憾听到这个消息。

    在放大器侧、输出电感没有这种限制。

    连接 EA75变压器时将消耗多少电流。

    如果电流过大、远远超过 OC 阈值、并且时间也非常短、以至于即使 oc 也无法立即做出反应。

    这可能是安培被烧坏的原因。

    谢谢

    Jesse