This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5710:电源的效率

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1176707/tas5710-effection-of-power-supply

器件型号:TAS5710

大家好、

我的客户希望使用此器件、但有一个问题。

它们会将12V 电压输入到 AVCC、并担心电源中噪声的影响

在数据表中、该器件具有内部稳压器。 因此、由于内部稳压器具有高 PSRR、因此对电源噪声的影响非常低。

客户应该查找的是图1特性吗?

此外、您能否提供此器件的内部方框图? (包括内部稳压器)

此致、

Ohashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    是的、图1是我们应该看到的图。

    恐怕我们无法提供该器件的内部方框图。

    谢谢。

    Jesse