This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5710:PVCC 的去耦电容器

Guru**** 2834805 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1176721/tas5710-decoupling-capacitor-for-pvcc

器件型号:TAS5710

大家好、

我的客户对 PVCC 去耦电容器有一些问题。

目前、他们仅使用 ACH 和 Bch。

因此、它们放置的是200uF 去耦电容器。

他们是否应该在每个通道的 PVCC 引脚附近放置100uF 电容器?  

如果他们只使用 ACH、他们是否应放置0.1uF 和100uF 电容器进行去耦?

此致、

Ohashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    他们是否应该在每个通道的 PVCC 引脚附近放置100uF 电容器?  

    ->这不需要。 200uF 应该足够了。

    如果他们只使用 ACH、他们是否应放置0.1uF 和100uF 电容器进行去耦?

    ->不、这也不是必需的。 EVM 电路只是电源去耦噪声的建议。

    如果不像这样连接、它不会影响性能。

    谢谢。

    Jesse