This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3118D2:最小负载阻抗3.1Ω Ω

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3118D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1177083/tpa3118d2-minimum-load-impedance-3-1

器件型号:TPA3118D2

大家好、

TPA3118D2可以支持 3.1Ω Ω 负载阻抗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是的、它可以支持。

    过流阈值为7.5A,因此 PVCC 电压不能超过7.5A*3.1ohm=23.25V。