This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3105:将模拟输入与数字 I2S 输入加效果混合

Guru**** 2531170 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1176470/tlv320aic3105-mixing-analog-inputs-with-digital-i2s-input-plus-effects

器件型号:TLV320AIC3105

大家好
在我的应用中、有2个立体声模拟输入连接到线路1和2 L/R
除了这2个模拟输入、我还有一个 I2S 输入。
我想混合所有这3个输入并将其转发到线性输出 L/R

在编解码器内部、我可以进行这种混合、但我希望能够在进入线路输出之前在混合信号上应用2频带均衡器。

根据我的理解、效果之前的块似乎是多路复用器、而不是混频器。 因此、效果的输入基本上是 ADC 或数字输入的输出。
这是正确的吗?
如果我关闭方框图第18页所示的开关 SW-D1,继续使用 I2S 输入并保持 DAC 打开,效果块是否会接收到 ADC 输出+ I2S 输入的混合?

我想避免对 I2S 输入使用额外的 DAC、只需在考虑效果之前混合3个模拟输入即可产生数字->模拟->数字->效果->模拟、这毫无意义。

感谢您的澄清  

Jerome


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jerome、

    [引用 userid="16043" URL"~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1176470/tlv320aic3105-mixing-analogue-inputs-with-digital-i2s-input-plus-effects ]据我了解,效果之前的块似乎是多路复用器,而不是混频器。 因此、效果的输入基本上是 ADC 或数字输入的输出。[/quot]

    您所指的块是 PAGE 0、寄存器8: 音频串行数据接口控制寄存器。 此块控制接收的数据类型以及是否会进行3D 音频处理。 在该寄存器中、不清楚的是、基于 d/s、它是否能够在效果处理之前接收多个数字数据输入、我明天将与编解码器专家确认详细信息。

    [引用 userid="16043" URL"~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1176470/tlv320aic3105-mixing-analogue-inputs-with-digital-i2s-input-plus-effects "]如果关闭方框图第18页中显示的开关 SW-D1,继续使用 I2S 输入并保持 DAC 打开,则效果块是否会接收到 ADC 输出+ I2S 输入的混合?

    SW-D1至 SW-D4必须全部闭合或通过寄存器107一起导通。 这意味着在 SW-D2和 SW-D4关闭的情况下、它可能会强制仅记录此路径。 我将再次确认效果块是否可以接收 ADC 输出+ I2S 输入。

    下面是 AIC3104编解码器的另一个更深入的 BD、它实际上与3105相同、但具有差动输入

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    如果 SW-D1至 D4必须全部关闭、那么我要实现的目标是不可能的。
    (我需要 DAC 打开、而 ADC 输出进入效果块)。
    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jerome、  

    编解码器专家如果今天还在、请等到下周一、看看是否有适合您的应用的解决方案。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jerome、

    我确认效果块中的功能只能用于处理器/I2S 的数字输入。 对于模拟输入而言、无法做到这一点、这就是为什么闭合的开关只会成为记录的原因。  模拟输入将成为 DOUT 或增益/减或与其他模拟信号混合。

    要产生效果、信号必须位于数字域中。 您可以混合 L 和 R 单端模拟输入、关闭将器件置于记录模式的开关、在效果块中配置信号、结果为 DOUT。 在这里、您必须让主机处理器将 DOUT + I2S 组合到中、因为只有一个 DIN。  

    此致、