This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6211A1:VDD 电容选择

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1178076/tpa6211a1-vdd-cap-selection

器件型号:TPA6211A1

您好!

有关 VDD 电容选择的快速问题。 ESR 为600m Ω 的100uF/10V Tantal 电容是否足以满足 ESR 或任何问题?

由于音频放大器设计的历史原因、选择100uF 而不是10uF。

此致、

维克托

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Viktor、

    建议的电容器可能可以、我仍然建议测试加电和断电的性能。 ESR 会影响电源斜升。 您计划将什么用于旁路电容器?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师