This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RC4558:RC4558输出摆幅

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: RC4558

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1177941/rc4558-rc4558-output-swing

器件型号:RC4558

您好!

我对 RC4558的输出振幅特性有疑问。

RL = 12k Ω、VCC =±12V、T = 0~55℃时的最大输出振幅是多少?
我希望输出幅值为±10V。 

此致、

Keitaro Arai  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    向 VCC 添加±5%条件。 

    此致、

    Keitaro Arai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keitaro、

    10k 规格将很有帮助。 它显示了典型的1V 损耗和3V 损耗限制。 此电流为1.2mA (12V/10k)

    对于所需的10V 输出、电流将为0.83mA。 (1.2mA 的70%)

    因此、它肯定优于3V 损耗、即在12V 电源下为+/-9V。 最坏情况分析对于10V 来说不够好。

    VOL 的示例数据在25°C 时具有1.65V 的损耗。 12V * 95%- 1.65V = 9.75V。 因此、当12V +/-5%时、不会发生10V 的情况。