This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505-Q1:首次播放,有时会发出"zizi"噪音

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1177101/tas2505-q1-first-time-played-sometimes-with-zizi-noise

器件型号:TAS2505-Q1
主题中讨论的其他器件:TAS2505

尊敬的 TI 团队:

  加电时、播放了就绪演示、有时会发出"zizi"噪声、将 BCLK 用作 PLL、DVDD 和 AVDD 共享外部1.8V。

  我们已检查:

电源序列符合规范( SLAU472);

2.SPKVDD、DVDD 无噪声;

在 RST 和 IIC 之前也发现了 BCLK、 这是正确的吗?

  e2e.ti.com/.../Sound3.aac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、杨

    您是否还可以共享您的初始化脚本和输入时钟频率(BCLK、WCLK)供我们审阅? 也可以查看原理图。
    似乎时钟配置中存在一些数字削波或一些问题。
    BCLK->RST->I2C 序列应该正常。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

     感谢您的回复、

     BCLK 频率为3.072M、无削波。  请检查吹扫寄存器配置、再次感谢。

     {TAS2505_PAGE_SELECT、0x00}、

            {TAS2505_SW_RESET、0x01}、

            {TAS2505_PAGE_SELECT、0x01}、

            {TAS2505_LDO_CTRL、0x00}、

            {TAS2505_PAGE_SELECT、0x00}、

            {TAS2505_CLK_setting_1、0x07}、

            {TAS2505_CLK_setting_2、0x94}、

            {TAS2505_CLK_setting_3、0x07}、

            {TAS2505_CLK_setting_4、0x00}、

            {TAS2505_CLK_setting_5、0x00}、

     

             延迟()μ s

            {TAS2505_PAGE_SELECT、0x00}、

            {TAS2505_CLK_setting_6、0x82}、

            {TAS2505_CLK_setting_7、0x87}、

            {TAS2505_DAC_OSR_1、0x00}、

            {TAS2505_DAC_OSR_2、0x80}、

            {TAS2505_AUDIO_interface_1、0x30}、// I2S、32位*/

            {TAS2505_AUDIO_interface_2、0x00}、

            {TAS2505_DAC_INST_SET、0x02}、

            {TAS2505_PAGE_SELECT、0x01}、

            {TAS2505_REF_POR_LDO_BGAP_CTRL、0x10}、

            {TAS2505_common_mode_CTRL、0x00}、

            {TAS2505_HP_routing_SEL、0x04}、

            {TAS2505_HP_VOLUME、0x75}、     //耳机静音*/

            {TAS2505_AINL_VOLUE_CTRL、0x00}、

            {TAS2505_OUTPUT_DRV_AINL_R_CTRL、0x20}、

            {TAS2505_HP_DRIVER_GAIN、0x00}、

            {TAS2505_SPEAKER_VOLUE_CTRL、0x00}、

            {TAS2505_SPEAKER_AMP_VOLUE_CTRL_2、0x10}、    /* 6dB */

            {TAS2505_SPEAKER_AMP_CTRL、0x02}、

            {TAS2505_PAGE_SELECT、0x00}、

            {TAS2505_DAC_CHANGE_SETUP_1、0xB0}、/* DAC Power*/

            {TAS2505_DAC_CHANGE_VOLUME_CTRL、0x00}、

            {TAS2505_DAC_CHANGE_SETUP_2、0x04}、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、杨

    感谢您共享寄存器配置。 以下几点:

    • 您可以尝试交换 MDAC 和 NDAC 的值吗?  例如、使用 NDAC = 7且 MDAC = 2。 您的电流值似乎仍然符合不同的公式、但需要仔细检查这是否相关。
    • 在启用模拟前端之前、您是否可以尝试移动 DAC 使能命令? 例如、在 HP 和扬声器启用之前:

     {TAS2505_PAGE_SELECT, 0x00},
    
     {TAS2505_SW_RESET, 0x01},
    
     {TAS2505_PAGE_SELECT, 0x01},
    
     {TAS2505_LDO_CTRL, 0x00},
    
     {TAS2505_PAGE_SELECT, 0x00},
    
     {TAS2505_CLK_SETTING_1, 0x07},
    
     {TAS2505_CLK_SETTING_2, 0x94},
    
     {TAS2505_CLK_SETTING_3, 0x07},
    
     {TAS2505_CLK_SETTING_4, 0x00},
    
     {TAS2505_CLK_SETTING_5, 0x00},
    
    
    
     Delay()
    
     {TAS2505_PAGE_SELECT, 0x00},
    
     {TAS2505_CLK_SETTING_6, 0x87},
    
     {TAS2505_CLK_SETTING_7, 0x82},
    
     {TAS2505_DAC_OSR_1, 0x00},
    
     {TAS2505_DAC_OSR_2, 0x80},
    
     {TAS2505_AUDIO_INTERFACE_1, 0x30}, /* I2S, 32bit */
    
     {TAS2505_AUDIO_INTERFACE_2, 0x00},
    
     {TAS2505_DAC_INST_SET, 0x02},
    
     {TAS2505_DAC_CHANNEL_SETUP_1, 0xB0}, /* DAC Power*/
    
     {TAS2505_DAC_CHANNEL_VOLUME_CTRL, 0x00},
    
     {TAS2505_DAC_CHANNEL_SETUP_2, 0x04},
    
     {TAS2505_PAGE_SELECT, 0x01},
    
     {TAS2505_REF_POR_LDO_BGAP_CTRL, 0x10},
    
     {TAS2505_COMMON_MODE_CTRL, 0x00},
    
     {TAS2505_HP_ROUTING_SEL, 0x04},
    
     {TAS2505_HP_VOLUME, 0x75},      /* Headphone mute */
    
     {TAS2505_AINL_VOLUME_CTRL, 0x00},
    
     {TAS2505_OUTPUT_DRV_AINL_R_CTRL, 0x20},
    
     {TAS2505_HP_DRIVER_GAIN, 0x00},
    
     {TAS2505_SPEAKER_VOLUME_CTRL, 0x00},
    
     {TAS2505_SPEAKER_AMP_VOLUME_CTRL_2, 0x10},     /* 6dB */
    
     {TAS2505_SPEAKER_AMP_CTRL, 0x02},
    
    

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、  

      我们听从了您的建议(直接复制您提供的寄存器)、但仍然有 zizi 声音。