关于 TAS6424e-Q1通道2,它无法输出音频信号,为什么? 但 通道1、通道3/4可以输出音频。
现在我使用 TAS6424e、我的用法是这样: 通道3和通道4是 PBTL 输出、通道1/通道2是 btl 输出; 原理图是参考 TAS6424e 的典型参考、
寄存器组与此类似(左侧 colum 是寄存器地址、右侧 colm 是值):
寄存器、值:
0x00、 0x20
0x01 、0x23
0x02 、0x71
0x03、 0x54
0x04 、0x00
0x05、 0xD0
0x06、 0xD0
0x07、 0xD0
0x08、 0xD0
0x21 、0x00
0x28、 0x2A
音频输入是16位 I2S 数据,采样率是48KHz,立体声采样,wav 数据文件。 MCLK 为12.288MHZ, LR 时钟为 FS=48kHz,
BCLK 为64*FS,数据位速率为32*FS,我使用 stm32f407生产音频源。