This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3106:设计建议

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1177637/tlv320aic3106-design-advice

器件型号:TLV320AIC3106

您好!

AM62x 入门套件 EVM 中的 TLV320AIC3106音频编解码器 IC 原理图随附

我对我的设计有几个问题

1 -我将具有内部扬声器输出和外部放大器输出。 此应用应使用哪些输出引脚?

2-是否可以使用 TLV320AIC3106's 引脚和/或寄存器在内部扬声器输出和外部放大器输出之间切换?

3-我可以使用耳机输出来驱动附加的扬声器吗?

4至线路引脚、我想连接具有3个引脚(R-OUT、L-OUT、GND)的单端无线电输出。 是否可以使用 TLV320AIC3106's 差动线路引脚? 如果可以、如何将这些差分引脚用于单端输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通常、线路输出将驱动外部扬声器

    2.有用于为输出模块加电或断电的寄存器,因此您可以在它们之间切换

    正常情况下、直接耳机输出连接足以连接音频插孔

    4.收音机输出是差分还是单端立体声? 可通过寄存器配置将 LINExL/R 配置为 SE 或差分模式

    此致。