This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1753-Q1:在 PCM5173-Q1和 D 类放大器之间进行滤波

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1753-Q1, TAS5411-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/703793/pcm1753-q1-filter-between-pcm5173-q1-and-class-d-amplifier

器件型号:PCM1753-Q1
主题中讨论的其他器件: TAS5411-Q1

尊敬的所有人:

我的其中一个 AA 将 使用 PCM1753-Q1、后跟 TAS5411-Q1 (单声道应用)。

是否可以将 PCM1753-Q1的左通道和右通道配置为差动输出以驱动 TAS5411-Q1?

您建议在 PCM5173-Q1和 D 类放大器之间使用哪种滤波器? PCM5173-Q1已经有一个低通滤波器、但是它不能用来消除由 Σ-Δ 引入的带外噪声。

谢谢、

Domenico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominico:

    PCM1753-Q1不支持差分输出模式、我认为如果系统具有 DSP 或 MCU、这种模式可能以数字方式实现。

    至少应该有一个外部 RC 滤波器、但是使用一个更高阶的有源滤波器可以实现更好的 OOB 噪声性能。  PDS 中的图29显示了该滤波器的示例。

    谢谢!

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul:

    感谢您的建议。

    客户将以数字方式实现差分输出。

    由于客户已向我提供原理图和 BOM 供审核、我可以通过电子邮件将其发送给您吗?

    此致、

    Domenico