This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 0.8W 单声道扬声器驱动器

Guru**** 2448240 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2553, TAS2505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/723432/0-8w-mono-speaker-driver

主题中讨论的其他器件:TAS2553TAS2505

你(们)好

我们正在寻找一款 I2S 音频驱动器、该驱动器能够:

  • 支持0.8W - 8 Ω 单声道扬声器
  • 电池供电(4.2V 锂聚合物电池)
  • 支持 I2S 接口
  • 理想尺寸:3x3mm (最大尺寸为4x4mm)
  • 不需要麦克风输入

我找不到任何东西、希望你能证明我错了。

非常感谢您的参与

kr

Vincenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vincenzo:

    您可以查看以下器件:TAS2505和 TAS2553。 我认为这些器件符合您的要求。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师