This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1863:主 ADC 上的音频带宽滚降的速度有多快?

Guru**** 2988510 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1863, PCM1862, PCM1861, PCM1860, PCM1865, PCM1864

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/707561/pcm1863-how-fast-does-the-audio-bandwidth-on-the-main-adcs-roll-off

器件型号:PCM1863
主题中讨论的其他器件: PCM1862、 PCM1861、 PCM1860、 PCM1865、 PCM1864

PCM 186x 数据表的第46页通过以下有用的信息提示我们:

"9.3.10.1主音频 ADC


PCM186x 中主要 ADC 的 SNR 为103 dB (对于 PCM1860、PCM1862、PCM1864)或110 dB (对于 PCM1861、PCM1863、PCM1865)、带宽为40kHz、与专用 PGA 和输入多路复用器紧密耦合。"

如果我知道这个滤波器的滚降是-6dB/octave、那会非常有帮助? 12dB/倍频程? 更糟? 你能不能也给我一个关于这方面的容忍的想法吗?

二次侧 ADC 是否具有相似的(40kHz)带宽、或者是否更接近第13页列出的用于 Energysense 信号的10kHz?

谢谢、

Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cynthia、

    您询问的数据实际上并未指定给此器件、让我与我的团队核实一下、看看我们是否可以提取此信息。 由于该器件是由 TI 内部不再存在的团队设计的、因此可能很难获得实际规格、并且可能需要一段时间才能找到合适的器件、因此我非常感谢您的理解。

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diego、

    在进一步查看数据表后、我想知道"40kHz 带宽"是否指用于测量 SNR 规格的带宽、而不是主要 ADC 的带宽。  遗憾的是、没有任何图解或其他信息可以澄清这一点。   

    图19的192kHz THD 信息输出至60kHz、但为了确定我需要知道的内容、我希望看到90kHz 输入信号使其一直穿过 ADC、并在 FFT 上显示为90kHz、并看到它没有显著衰减。

    感谢您的参与!

    Cynthia